结果:找到"keysight E8257D模拟信号发生器",相关内容1000条
  • keysightE8257D模拟信号发生器
  • keysightE8257D模拟信号发生器主要特性和功能JIANG计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1W输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加AM、FM、PM和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达1.1THz的测试系统频率需求频率67GHz,Exernalsourcemodulesto1.1THz性能水平◆◆◆◆◆◇1GHz时的输出功率-135dBm至+21dBm1GHz时,20kHz频偏处的相位噪声-143dBc/Hz频率转换<...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: keysight E8257D 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-24 20:08:00
  • 是德KeysightE8267D信号发生器
  • 是德KeysightE8267D信号发生器E8267DPSG矢量信号发生器,100kHz至44GHz频率100kHzto44GHzJIANG1GHz时的输出功率-135dBmto+23dBm频率转换<16ms1GHz时的谐波≤-55dBc1GHz时,20kHz频偏处的相位噪声-143dBc/HzE8267DPSG集成高性能微波矢量信号发生器覆盖250kHz至44GHz的频率范围(可扩展至500GHz),适用于航空航天/国防、卫星通信和宽带无线等应用的设计与制造。电子衰减器大输出功率+23至-130dBm幅度范围标准频谱纯度连续波信号生成矢量(IQ)调制器3.5mm(阴头)至3.5mm(...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德Keysight E8267D 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-11-17 19:39:00
  • Anritsu安立MG3692C信号发生器
  • Anritsu安立MG3692C信号发生器描述:JIANGMG3690C系列宽频信号发生器在独立同轴输出中涵盖的音频、HF、VHF、UHF、RF和微波频率范围是从0.1Hz到70GHz,若使用外接增效器,该频率将达到500GHz或其以上。此外,它很容易通过前面板直接操作或通过GPIB或以太网远程控制。因此,MG3690C系列是符合射频和微波要求的理想信号源,其可配置性极高,能够满足从简单到高性能应用的所有需求。MG3690C取代即有的MG3690B信号发生器,可提供三种水平的同类佳SSB相噪性能;标准、超低相噪(选件3)和相噪(选件3X),同时能够对从简单到复杂的信号模拟进行全面调制。对于I...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Anritsu安立MG3692C 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-11-10 21:00:00
  • E8267D安捷伦信号发生器
  • AgilentE8267D矢量信号发生器主要特性和功能jiang·计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持接收机测试·高达4GHz带宽能够仿真复杂的电磁环境·SignalStudio软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等·1GHz(10kHz偏置)时143dBc/Hz的出色SSB相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求·AgilentE8267D矢量信号发生器器技术指标频率选件13、20、31.8、44GHz,可扩展至1.1THz性能水平◆◆◆◆◆◇1GHz时的输出功率-130dBm至+21dBm1GHz时,20kHz...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: E8267D安捷伦 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-22 21:13:00
  • E8257D安捷伦信号发生器
  • Agilent安捷伦E8257D信号发生器主要特性与技术指标jiang信号特征AM、FM、ØM、脉冲和扫描8ns上升/下降时间和20ns脉冲宽度(典型值)两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声扫描步进扫描、列表扫描和斜波扫描(频率和功率)使用PSA系列频谱分析仪控制信号源PSA系列频谱分析仪兼容Agilent8757D标量网络分析仪代码自动和通信接口后向兼容所有PSG信号发生器描述。
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: E8257D安捷伦 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-22 20:57:00
  • 安立AnritsuMG3692B信号发生器
  • 新的MG3690B系列能够在20GHz(微波电路使用的典型频率)时,产生高达+23dBm的输出功率,即使是在40GHz时,也能达到+19dBm。这种高性能使MG3690B系列的单一装置能够产生一种高输出功率的信号,从而有助于降低客户的成本。此外,由于MG3690B系列发生器实现了5ms(1/5000秒,典型值)的频率切换时间,因此可以缩短测量时间,适于在设备测量系统、雷达和其它需要高速频率切换的设备应用中充当信号源。主要功能和性能1.频率为10GHz时的输出功率:+19dBm(标准)/+25dBm(使用选件)频率为20GHz时的输出功率:+17dBm(标准)/+23dBm(使用选件)频率为4...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安立Anritsu, MG3692B, 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-20 16:27:00
  • 安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器
  • 安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器JIANG安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器JIANG信号特征·100kHz至20、31.8或44GHz(0.001Hz分辨率)可扩展至75、90、110、140、220、325或500GHz――毫米波信号源模块·输出功率:0.4至20GHz时,+23dBm;40GHz时,+18dBm(典型值)·160MHz(可扩展至2GHz)射频调制带宽·配有选件UNY,具有业界*的SSB相位噪声:1GHz信号和10kHz偏置时,相位噪声为-143dBc/Hz(典型值)调制和扫描·AM、FM、?M和脉冲·ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、定制...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安捷伦 E8267D- 544 PSG 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-18 21:39:00
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 任意波形,示波,虚示波 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-24 15:28:00
  • Rohde&SchwarzSMR27信号发生器
  • Rohde&SchwarzSMR27信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至27GHzJIANG厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzR&SSMR27R&SSMR27详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&S?SMR仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能的合成扫瞄发...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Rohde&Schwarz SMR27 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-12 13:20:00
  • SpectracomGSG-5卫星信号发生器
  • SpectracomGSG-5卫星信号发生器JIANGSpectracomGSG-5卫星信号发生器:GSG-5是一款分4通、8通道、16通道GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou卫星信号模拟发生器。用户通过前面板操作便可以迅速修改测试参数,通过现有的一系列天线和大气环境模型来自行设定所需要模拟的测试环境,以及卫星轨道和事件参数。导航卫星系统GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、北斗)和辅助GNSSA-GNSS(A-GPS)仿真、设计与测试解决方案。用户越来越多地使用定位业务、导航和其它应用程序,导致他们对于智能、平板电脑和车载系统等设备中的GNSS(GlobalNa...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: SpectracomGSG-5卫星 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-08-24 15:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: